不建议使用DS2715对10节以上的电池进行充电。如果保证低于数据手册规定的绝对最大额定值,技术上是可能的。然而,如果对11节以上串联电池进行充电,精度和可靠性不能保证。11节电池串联时,很可能使DS2715工作在开关模式,采用滞回控制。该模式下,必须密切关注电流检测信号,确保布线对称,以实现高精度电流测量。采用滞回控制的开关模式转换器对输出的有效ESR也非常敏感。提高ESR可能会增大输出电压纹波,因此可能妨碍DS2715的高精度、高可靠操作。
视图:
关键字: DS2715, NiMH,充电器
相关产品
DS2715BZ+